欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

耐腐蚀金属-1(防腐蚀法)

  • 2023.06.25 13:53:24
  • 米思米
  • 2216

 在某种环境下使用能够耐腐蚀的金属,就无需再采取任何其他的防腐蚀措施,这可以说是最简单的防腐蚀措施。因此,当没有其他防腐蚀方法或使用耐腐蚀金属更便宜时,就会采用这种手段。在实际使用中,需要在实际使用环境中进行测试确认。下面介绍几个应用案例。

1)低合金钢

 普通钢材称为碳素钢,在其中加入少量Cu、Cr、Ni、Mo等以改善其性能的钢种称为低合金钢。包括如下产品。

■ 耐候性钢

 这是添加了少量Cu、Cr等的钢种,在大气中和雨淋环境中使用时,表面会被高度防腐蚀的锈覆盖,这层薄膜会经过数年时间后逐渐形成。之后,腐蚀现象就不会再进一步发展。

■ 耐海水钢

 用于护岸的钢板桩和钢管桩在海面正上方部分受海水喷射而发生腐蚀。能够防止这种现象发生的典型钢种,是含有Cu、Ni、P的钢种以及含有Cu、Cr、P的钢种。

■ 耐硫酸钢

 这种钢材是用于火力发电厂的锅炉,能够耐受含硫燃料所释放的废气中产生的硫酸。使用含Cu和Sb、Cu和Sb以及Sn等的合金,以及添加了Cr和Ni的低合金钢。

(2)不锈钢

■ 铁素体不锈钢

 这是在铁中加入12~13%以上的Cr而制成的不锈钢,表面会形成一层CrO薄膜,使其不易生锈。包括SUS405(Cr18%)、SUS430(Cr18%)、SUS446(Cr26%)等不同标号的产品。

■ 奥氏体不锈钢

 这是在铁中添加了Cr和Ni的不锈钢。使用最为广泛的就是含有Cr18%、Ni8%的SUS304不锈钢。

■ 双相不锈钢

 这种不锈钢调整了Cr和Ni的含量比例,使铁素体相和奥氏体相大致各占一半。

■ SUS304L

 SUS304的弱点是会因氯离子而引起晶间腐蚀,而这种不锈钢通过将碳含量控制在0.030%以下,能够预防这种现象的发生。如果含碳量高,氯离子就会生成CrC,而不是生成CrO,从而会导致腐蚀。这种处理方法也被应用于SUS316L、SUS317L等钢种。

■ SUS321、SUS347

 在不锈钢中加入Ti(321)和Nb(347),这些易与碳结合的元素会优先转变为TiC和NbC,从而阻止了CrC的形成。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities